请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6422 工具与软件:
我正在考虑如何在检查过程中对 OTP 和引导 HS-SE 引导加载程序进行编程。
有一个限制是、此过程中只能使用 MMCSD 引导。
我想从 SD 连续对 OTP 和引导 HS-SE 引导加载程序进行编程。
在同一 SD 文件系统中、是否有可能从 OTP Keywriter 的结尾跳到 tiboot3-hs?
此致、
Koji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在考虑如何在检查过程中对 OTP 和引导 HS-SE 引导加载程序进行编程。
有一个限制是、此过程中只能使用 MMCSD 引导。
我想从 SD 连续对 OTP 和引导 HS-SE 引导加载程序进行编程。
在同一 SD 文件系统中、是否有可能从 OTP Keywriter 的结尾跳到 tiboot3-hs?
此致、
Koji
您好!
请查看以下主题:
此致、
Prashant
Prashant、您好!
请查看以下主题:
这个线程正是我想知道的。
感谢您的及时支持。
此致、
Koji