工具与软件:
在 J784s4 EVM 上、在 vision_app 中禁用 SDK 9.2版本中的以太网固件会影响 VPAC1的性能。 VPAC1的使用越多、系统获得的速度就越慢。因此、我们最终只使用 VPAC2来实现最佳性能。
有没有办法减轻这种影响?
可以修改以太网固件来避免这种情况吗?
3-这是否已在 SDK 10.01中修复过、或者我们是否应该期望有相同的行为?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在 J784s4 EVM 上、在 vision_app 中禁用 SDK 9.2版本中的以太网固件会影响 VPAC1的性能。 VPAC1的使用越多、系统获得的速度就越慢。因此、我们最终只使用 VPAC2来实现最佳性能。
有没有办法减轻这种影响?
可以修改以太网固件来避免这种情况吗?
3-这是否已在 SDK 10.01中修复过、或者我们是否应该期望有相同的行为?
尊敬的 Danny:
这里有几个问题、
-您在 VPAC1中看到了哪种性能下降?
-您是否在 MCU2_0上运行任何特定于以太网的任务?
我认为我们需要了解一些更详细的信息、因此我们尚未看到此类问题、但我们通常不会禁用以太网 FW。 为什么呢? 对 VPAC 不依赖 Ethh FW。 它们都是独立的模块、因此不应受到影响。 是否可以在 EVM 上重现此问题?
此致、
Brijesh
您好!
-您在 VPAC1中看到了哪种性能下降?
我们有一个使用5个摄像头的系统(j784s4 EVM)。 禁用以太网固件后、我们仅使用 VPAC2、以便从系统中获得最大 FPS (10)。 在这种情况下、如果我们在 VPAC1上使用1个摄像头、则 FPS 将降至8、而2个摄像头的 FPS 将降至4。 如果我们启用以太网固件、则无论 VPAC1上使用多少摄像头、都会得到10 FPS。
-您是否在 MCU2_0上运行任何特定于以太网的任务?
不,我们不是。
但是、启用以太网固件会禁用 DisplayPort (SDK 9.2和10.01)上电源引脚的控制。
此外、在 SDK 10.01上、它会禁用 CAN3、CAN4、CAN5、并且在启用以太网固件后、我们无法使用板上的 ETH1端口(请参阅我的相关文章: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468043/j784s4xevm-eth1-not-working-with-factory-sdk-10-01/5664072?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A640357#5664072)
此致、
——
Danny
您好!
[报价 userid="640357" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479950/j784s4xevm-j784s4-sdk-9-2-disabling-ethernet-firmware-affects-vpac1-performances/5683314 #5683314"]但是、启用以太网固件会禁用 DisplayPort (SDK 9.2和10.01)上电源引脚的控制。
[报价]但这是外部模块、应该不会影响捕获模块。 您能否检查这些线路中是否有一条连接到解串器、并将其设置为影响解串器输出?
此致、
Brijesh