This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:J784s4 SDK 9.2禁用以太网固件会影响 VPAC1性能

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479950/j784s4xevm-j784s4-sdk-9-2-disabling-ethernet-firmware-affects-vpac1-performances

器件型号:J784S4XEVM

工具与软件:

在 J784s4 EVM 上、在 vision_app 中禁用 SDK 9.2版本中的以太网固件会影响 VPAC1的性能。 VPAC1的使用越多、系统获得的速度就越慢。因此、我们最终只使用 VPAC2来实现最佳性能。

有没有办法减轻这种影响?

可以修改以太网固件来避免这种情况吗?

3-这是否已在 SDK 10.01中修复过、或者我们是否应该期望有相同的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

     这里有几个问题、  

    -您在 VPAC1中看到了哪种性能下降?  

    -您是否在 MCU2_0上运行任何特定于以太网的任务?  

    我认为我们需要了解一些更详细的信息、因此我们尚未看到此类问题、但我们通常不会禁用以太网 FW。 为什么呢? 对 VPAC 不依赖 Ethh FW。 它们都是独立的模块、因此不应受到影响。 是否可以在 EVM 上重现此问题?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -您在 VPAC1中看到了哪种性能下降?

    我们有一个使用5个摄像头的系统(j784s4 EVM)。 禁用以太网固件后、我们仅使用 VPAC2、以便从系统中获得最大 FPS (10)。 在这种情况下、如果我们在 VPAC1上使用1个摄像头、则 FPS 将降至8、而2个摄像头的 FPS 将降至4。 如果我们启用以太网固件、则无论 VPAC1上使用多少摄像头、都会得到10 FPS。

    -您是否在 MCU2_0上运行任何特定于以太网的任务?

    不,我们不是。

    但是、启用以太网固件会禁用 DisplayPort (SDK 9.2和10.01)上电源引脚的控制。

    此外、在 SDK 10.01上、它会禁用 CAN3、CAN4、CAN5、并且在启用以太网固件后、我们无法使用板上的 ETH1端口(请参阅我的相关文章: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468043/j784s4xevm-eth1-not-working-with-factory-sdk-10-01/5664072?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A640357#5664072)

    此致、

    ——

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="640357" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479950/j784s4xevm-j784s4-sdk-9-2-disabling-ethernet-firmware-affects-vpac1-performances/5683314 #5683314"]

    但是、启用以太网固件会禁用 DisplayPort (SDK 9.2和10.01)上电源引脚的控制。

    [报价]

    但这是外部模块、应该不会影响捕获模块。 您能否检查这些线路中是否有一条连接到解串器、并将其设置为影响解串器输出?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解。 解串器如何处理此问题?

    此致、

    ——

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是、如果这些线路中有任何一条连接到传感器/输入摄像头、这会影响摄像头的整体 fps。 因为 如果 来自 CSI 的 fps 不正确、即使是 VPAC fps 也会错误。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前讨论过我们的应用的总体 FPS、它可以计算许多传感器的数据。 当我们在禁用以太网固件的情况下使用 VPAC1时、感知应用的 FPS 输出会下降。

    此致。

    ——

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我们可以从性能统计数据中了解正在减速的特定模块吗? 它可能不仅仅是 VPAC。  

    此致、

    Brijesh