This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM62中的 RTC 指南或示例?

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481458/am623-any-guide-or-example-of-rtc-in-am62

器件型号:AM623

工具与软件:

你(们)好  

客户现在正在研究 AM62的 RTC 模块、需要一些用户指南或示例来说明如何使用该器件。  

您能帮助提供吗?

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    您能告诉我们您打算使用什么操作系统吗?这将有助于将您的查询路由给合适的专家。 (Linux 或 RTOS)。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren

    我们使用的是 Linux。 谢谢。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren

    学院中找到的使用技巧、它们需要使用 RTC 唤醒源、用于将器件从深度睡眠模式切换到正常运行模式。

     

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AYK37rZ2.ceC01eCpxC6jg__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    但此处是客户使用情况、需要与您核实。

    基于 AM62的控制板将断电超过1个月。 对于此场景、客户想要知道他们是否可以向 RTC 模块提供电池和晶体振动、RTC 模块是否可以在断电状态期间运行并在上电时记录时间戳。  

    如果此解决方案不可行、他们将需要外部 RTC 器件+电池+ 晶体振动来实现此功能。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    我已将您的问题发送给我们的专家。 请期待尽快回复。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zuken。

    谢谢你。

    [报价 userid="531957" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481458/am623-any-guide-or-example-of-rtc-in-am62/5690691 #5690691"]

    但此处是客户使用情况、需要与您核实。

    基于 AM62的控制板将断电超过1个月。 对于此场景、客户想要知道他们是否可以向 RTC 模块提供电池和晶体振动、RTC 模块是否可以在断电状态期间运行并在上电时记录时间戳。  

    如果此解决方案不可行、他们将需要外部 RTC 器件+电池+ 晶体振动来实现此功能。

    [报价]

    提供备用电源来保留 AM62x 上的 RTC 不是一个经过测试或支持的选项。

    上电后、可以配置 RTC 模块、使用32K 时钟可以递增时间。

    此致、

    Sreenivasa