工具与软件:
你(们)好
客户现在正在研究 AM62的 RTC 模块、需要一些用户指南或示例来说明如何使用该器件。
您能帮助提供吗?
谢谢
Zekun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
客户现在正在研究 AM62的 RTC 模块、需要一些用户指南或示例来说明如何使用该器件。
您能帮助提供吗?
谢谢
Zekun
您好、Suren
学院中找到的使用技巧、它们需要使用 RTC 唤醒源、用于将器件从深度睡眠模式切换到正常运行模式。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AYK37rZ2.ceC01eCpxC6jg__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST
但此处是客户使用情况、需要与您核实。
基于 AM62的控制板将断电超过1个月。 对于此场景、客户想要知道他们是否可以向 RTC 模块提供电池和晶体振动、RTC 模块是否可以在断电状态期间运行并在上电时记录时间戳。
如果此解决方案不可行、他们将需要外部 RTC 器件+电池+ 晶体振动来实现此功能。
此致
Zekun
你好、Zuken。
谢谢你。
[报价 userid="531957" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481458/am623-any-guide-or-example-of-rtc-in-am62/5690691 #5690691"]但此处是客户使用情况、需要与您核实。
基于 AM62的控制板将断电超过1个月。 对于此场景、客户想要知道他们是否可以向 RTC 模块提供电池和晶体振动、RTC 模块是否可以在断电状态期间运行并在上电时记录时间戳。
如果此解决方案不可行、他们将需要外部 RTC 器件+电池+ 晶体振动来实现此功能。
[报价]提供备用电源来保留 AM62x 上的 RTC 不是一个经过测试或支持的选项。
上电后、可以配置 RTC 模块、使用32K 时钟可以递增时间。
此致、
Sreenivasa