This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:EMIF 速率问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481197/tms320c6678-the-emif-rate-issue

器件型号:TMS320C6678

工具与软件:

我们使用 TMS320C6678的 EMIF 接口与 FPGA 通信、最大限度地减少 wrSetup、wrStrobe、wrHold、rdSetup、 "读数选通"和"读数提示"。 然而、从 FPGA 捕获的时序来看、当我们被上拉时、删除一个 wrSetup 和 wrHold 周期会导致额外的四个上拉周期。 这是什么原因造成的? 此外、我可以问 EMIF 接口传输的最大数据速率是多少吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据是如何发送到 EMIF/FPGA 的?  是 CPU 存储指令还是 EDMA 块复制?

    谢谢!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPU 存储指令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 EDMA 将突发数据传输到 EMIF16 + FPGA、结果可能会不同/更好。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否存在通过 EDMA 进行传输的例程? 谢谢你