请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X 主题中讨论的其他器件:SK-AM62-LP、 SysConfig
工具与软件:
我在 SK-AM62-LP 开发平台上有一个适用于 AM6254的可行 BuildRoot 映像。
我们很快就会推出自己的 AM6232板。
"AM62x 器件上的 Linux 电路板移植"对于移植活动是否有效?
我知道我需要从 SysConfig 中整理相关的 DTS 文件和 DDR 初始化。
我想知道是否有什么特别之处需要知道、关于将 SK-AM62-LP 构建迁移到 AM6232?
此致
尼尔