This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:从 SK-AM62-LP 移植至 AM6232

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481779/processor-sdk-am62x-porting-from-sk-am62-lp-to-am6232

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:SK-AM62-LPSysConfig

工具与软件:

我在 SK-AM62-LP 开发平台上有一个适用于 AM6254的可行 BuildRoot 映像。

我们很快就会推出自己的 AM6232板。

"AM62x 器件上的 Linux 电路板移植"对于移植活动是否有效?

我知道我需要从 SysConfig 中整理相关的 DTS 文件和 DDR 初始化。

我想知道是否有什么特别之处需要知道、关于将  SK-AM62-LP 构建迁移到 AM6232?

此致

尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    除器件比较外、这种方法应有效-

    与 AM6254 - 4个 A53内核相比、AM6232只有2个内核。

    此外、AM6232也不像 AM6254那样具有 GPU 支持。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    感谢您的回答。

    我希望我的新 PCB 尽快进行实验。

    此致

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    我将关闭此主题、如果您在收到 PCB 后有任何其他疑问、请告知我们。

    此致、

    Suren