工具与软件:
您好!
我一直观察到一些奇怪的事情、我想澄清一下。 我们在定制电路板上使用 Linux SDK v 10.00.08及 AM68A、我们使用了一些 MCSPI 模块。 我注意到、如果我未在器件树中的 pinctl 引脚多路复用中为 SPI 节点指定上拉或下拉、我将在空闲时看到 SPI 模块(D0、D1、CS、CLK)上的相关信号悬空为高电平。 每当需要进行 SPI 通信时、我都会看到这些线路切换到相应的模式。
这是预期行为吗? 这难道不能混淆一些从设备吗? 我们曾使用 SPI PINCTL 上的上拉和下拉来权变措施、但我认为这不应该是正确的要求吗?
谢谢!