This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:XDS110 -板载调试器问题

Guru**** 2458970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478468/tda4vh-q1-xds110---on-board-debugger-issue

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

尝试使用更新固件时会用到它们

gowtham_s@17878:~/ti/ccs1240/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110 $./xdsdfu -f firmware_3.0.0.26.bin -r

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

正在将 firmware_3.0.0.26.bin 下载到设备...
文件下载期间报告错误 DFU_ERR_UNSUPPORTED (-5)

我收到以下错误。

请让我们知道如何继续它的阻碍我们. 我们无法使用 CCS Studio 进行调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 TDA4VH

    SDK RTOS 9.02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行 ./ xdsdfu -e 时的输出是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它向我提供了 XDC 器件的详细信息、

    您的确切要求是什么?

    我运行./xdsdfu -e.

    ./ xdsdfu -m.

    然后、

    /xdsdfu -f firmware_3.0.0.26.bin -r

    当我尝试通过 CCS 连接配置时、它要求更新到固件、我更新了、但仍然没有更新、它会崩溃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="614710" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478468/tda4vh-q1-xds110---on-board-debugger-issue/5676025 #5676025"]

    您的确切要求是什么?

    我运行./xdsdfu -e.

    [报价]

    现在运行时、我要求提供上述命令的输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应、  

    抱歉、我无法发送屏幕截图、板现在不与我一起。

    我想一切都在那里,除了 Seriel 号码,这都是零,将在我把它回来后附加屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /ti/ccs1240/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110 $./xdsdfu -e.

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<器件0 >>>

    VID:0x0451   PID:0xbef3
    器件名称:  XDS110与 CMSIS-DAP 嵌入
    版本:      3.0.0.20
    制造商: 德州仪器(TI)
    序列号:   49240520
    Mode:         Runtime
    配置:标准

    找到1个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI/ccs1240/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110$./xdsdfu -m

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<器件0 >>>

    VID:0x0451   PID:0xbef3
    器件名称:  XDS110与 CMSIS-DAP 嵌入
    版本:      3.0.0.20
    制造商: 德州仪器(TI)
    序列号:   49240520
    Mode:         Runtime
    配置:标准

    正在将器件切换至 DFU 模式。
    gowtham_s@:~/ti/ccs1240/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110 $./xdsdfu -e.

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<器件0 >>>

    VID:0x1cbe   PID:0x00ff
    器件名称:  Tiva 器件固件更新
    制造商: 德州仪器(TI)公司
    序列号:   00000000
    模式:         DFU

    找到1个器件。
    gowtham_s@:~/ti/ccs1240/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110 $./xdsdfu -f firmware_3.0.0.26.bin -r

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    正在将 firmware_3.0.0.26.bin 下载到设备...
    文件下载期间报告错误 DFU_ERR_UNSUPPORTED (-5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几个问题:

    1)您是否在虚拟机中运行? 如果是、请在本机计算机上更新固件

    2) 2)如果#1不适用、您使用的是哪种 Linux 发行版?

    3)您可以尝试在本机 Windows PC 上更新固件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)您是否在虚拟机中运行? 如果是、请在本机计算机上更新固件

    2) 2)如果#1不适用、您使用的是哪种 Linux 发行版?

    分销商 ID:   Ubuntu
    说明:   Ubuntu 22.04.5 LTS
    发布日期:   22.04
    代号:   jammy

    uname -srm
    Linux 6.8.0-52-通用 x86_64

    3)您可以尝试在本机 Windows PC 上更新固件吗?

    是否可以在 Linux 中解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在 Linux 中解决?

    它应该可以在 Linux 上运行、但出于某些原因、您的 Linux 环境存在问题。 因此、我要求您在 Windows 上试用。

    还有一个问题:您是否在使用 TI EVM 板的板载 XDS110? 还是具有定制 XDS110实现方案的定制电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题:您是否在使用 TI EVM 板的板载 XDS110? 还是具有定制 XDS110实现方案的定制电路板?

    我使用的是 TI EVM 的板载调试器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否试用过 Windows? 它也失败了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在 Windows 上尝试过、它的工作正常。

    仅在 Linux 中、我无法更新。

    我在 windows 中更新了 XDS 110固件、之后如果我通过 Linux 进行连接、它运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我不确定您的 Linux 环境中出现了什么问题。 Ubuntu 22.04是一个受支持的环境、对我来说工作正常。 这可能是某种配置问题。 我将继续根据需要在 Windows 上更新固件。