This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:DDR4未使用的引脚

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480824/am6412-ddr4-unused-pins

器件型号:AM6412

工具与软件:

大家好!

我正在阅读数据表中的表5-80连接要求 、重点介绍 DDR0_xxx 焊球名称。

我们的接口专为 LPDDR4而设计、因此许多此类焊球(例如 DDR0_A13、DDR0_CAS、DDR0_WE、a.o...) 对 LPDDR4没有任何用途。

全部 定义为输出(见表5-1)

连接要求是不要使这些焊球处于未连接状态。

另一方面、在读取"spracu1"时、记录与 LPDDR4的连接为"NC"

=>您是否确认即使对于输出信号、数据表连接要求仍然正确?

此致、

Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bruno、该数据表提到"必须按照 AM64x\AM243x DDR 电路板设计和布局布线指南中的定义连接 DDR0引脚"。 因此、您应该遵循应用手册、并保持 DDR 接口上未使用的输出信号未连接。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James

    很抱歉 出现了干扰、

    我应该仔细阅读。

    此致

    Bruno