请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6412 工具与软件:
大家好!
我正在阅读数据表中的表5-80连接要求 、重点介绍 DDR0_xxx 焊球名称。
我们的接口专为 LPDDR4而设计、因此许多此类焊球(例如 DDR0_A13、DDR0_CAS、DDR0_WE、a.o...) 对 LPDDR4没有任何用途。
全部 定义为输出(见表5-1)
连接要求是不要使这些焊球处于未连接状态。
另一方面、在读取"spracu1"时、记录与 LPDDR4的连接为"NC"
=>您是否确认即使对于输出信号、数据表连接要求仍然正确?
此致、
Bruno