This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:MSC 标度

Guru**** 2457950 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477002/tda4vm-msc-scale

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI 专家!

SDK8.6、

摄像机图像: 1920x1536

LCD: 1280*800

 

为了正常输出、我们在 V 方向上裁剪了336个像素、确保1920/1200 = 1280/800;

但是、V 方向上的336个像素被丢弃、总共1920x336个像素被丢弃。 这种方法会导致摄像机图像无法在 LCD 上显示全视场;

#1:为了最大程度地扩大摄像机视野、我们应该怎么做?

第二: 如果你使用 调整比例 在完成1920*1536的最小裁剪后,

缩放:裁剪后图像分辨率应该是多少?

横向扩展:1280*800

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Berry:

    如果您裁剪输入、那么将会丢失数据、对吧? 如果要保持宽高比、保持输出大小固定、则需要裁剪、不是吗? 也许您可以更改输出大小、以便保持宽高比。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    使用 MSC 缩放将1920x1536图像缩放到1920x1200 (不使用裁剪)。

    会导致图像失真还是失真? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    实质上、宽高比存在变化、请确定这对于您的应用是否合适。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    "对不起,我不小心弄丢了。" 我的问题是当我使用 TDA4VM 时 VPAV_MSC:

    1920倍 1536.  ->  MSC_MSC Scale_Node  -> 1920x 1200

    以这种方式获得的1920x1200是否会变形或变形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    我的意思是、它将在垂直侧执行向下调整、因此宽高比会发生变化、因此请检查这是否适合您的用例。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请关闭!