Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK、 TMDSCNCD28P55X
工具与软件:
在 Windows 10计算机上、我安装了 CCS 20.0.2和 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK。 我曾尝试为我的 TMDSCNCD28P55X controlCARD 建造新工程、但每次打开工程向导时、我都会定期收到以下错误: Resource Explorer 显示为脱机。 请检查互联网连接、然后点击下方的"重试"重试。
向下滚动、我们可以看到它与 A 有关 状态代码500 并具有以下响应: 无法为节点 ID 1创建表项数据:未知的 resourceSubClass null
以及以下详细信息: 无法为节点 ID 1创建表项数据:未知的 resourceSubClass null
网址:n.onreadystatechange (dev.ti.com/.../bundle.js:2:75402)
我重新安装了所有内容(以管理员身份)、并遵循了故障排除指南。 我也在不同的 PC 上尝试过此操作、同样的问题似乎仍然存在。