This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:状态代码500:无法为节点 ID 1:未知 resourceSubClass 空创建表项数据 网址:n.onreadystatechange (https://dev.ti.com/tirex4-desktop/built/bundle.js:2:75402)

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, TMDSCNCD28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481549/ccstudio-status-code-500-could-not-create-table-item-data-for-node-id-1-unknown-resourcesubclass-null-at-n-onreadystatechange-https-dev-ti-com-tirex4-desktop-built-bundle-js-2-75402

器件型号:CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDKTMDSCNCD28P55X

工具与软件:

在 Windows 10计算机上、我安装了 CCS 20.0.2和 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK。 我曾尝试为我的 TMDSCNCD28P55X controlCARD 建造新工程、但每次打开工程向导时、我都会定期收到以下错误: Resource Explorer 显示为脱机。 请检查互联网连接、然后点击下方的"重试"重试。

向下滚动、我们可以看到它与 A 有关 状态代码500 并具有以下响应: 无法为节点 ID 1创建表项数据:未知的 resourceSubClass null

以及以下详细信息: 无法为节点 ID 1创建表项数据:未知的 resourceSubClass null
网址:n.onreadystatechange (dev.ti.com/.../bundle.js:2:75402)

我重新安装了所有内容(以管理员身份)、并遵循了故障排除指南。 我也在不同的 PC 上尝试过此操作、同样的问题似乎仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到同样的问题。 它针对 F28P55x 示例而出现。 我们需要进行调查。 您可以直接从 Resource Explorer 导入示例而不是项目向导吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此提交了一个错误、并将其上报给工程部门。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12207

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够手动导入项目。

    谢谢!

    Cemil