This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:缩短 Windows 11上 AM263的构建时间

Guru**** 2459120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472732/lp-am263-reducing-build-time-for-am263-on-windows-11

器件型号:LP-AM263

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

的构建时间 AM263 、特别是在 universal_motorcontrol_am263x_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang_3phGaN 相当长的时间 Windows 11. .

是否有办法缩短构建时间?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与更简单的其他内核相比、在导入或重命名工程后首次调试代码可能需要更长的时间。

    此致、
    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    这不仅仅是第一次 始终如一地重建需要更长的时间。 此外、在我们的两台 PC 上、 CCS20有时会冻结 会导致可靠性问题。

    我还在 A 上对其进行了测试 Linux PC 的基础知识 重建的 速度也快到了 速度提高50% 将会跳得更多。

    您是否对可能导致此问题的原因有任何见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一位软件团队专家将介入其中、为您提供帮助。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    这是旧版本编译器上的已知问题:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/10_01_00_31/exports/docs/api_guide_am263px/RELEASE_NOTES_10_01_00_PAGE.html#autotoc_md162

    您能否检查编译器版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    您能告诉我在 Windows 上需要多少时间吗,同时构建过程也取决于 PC 资源。

    在修复编译器问题后、我们没有遇到此问题、我需要更多有关 PC 配置和编译器设置的详细信息来构建工程、同时您还可以在构建过程中检查 PC 任务管理器的 CPU%和内存利用率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    打开窗口大约3-4分钟。  


    PC:


    任务管理器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    我们仍然不清楚导致问题的原因、我创建了一个内部错误来跟踪问题: jira.itg.ti.com/.../MCUSDK-14280

    (仅供参考)。 我们将在下一个版本中解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。