主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM、 SysConfig
工具与软件:
大家好、我在 没有操作系统的情况下运行 TMDS64EVM。
该演示板的闪存类型为 S28HS512T。
具体而言、我使用8d-8d-8d 模式运行 ospi。 时钟速度为166MHz。
我在驱动程序配置中的问题是、为什么要在代码中将 NUM_DUMM_CYCLES_FLD 始终设置为4?
in 09_01_00_41/source/board/flash\ospi\flash_nor_ospi.c Line 176。
.ProtocolCfg ={
.protocol = FLASH_CFG_PROTOCOL_8D_8D_8D、
.cmdRd = 0xEE、
.cmdWr = 0x12、
.dummyClksCmd = 4、
.dummyClksRd = 25、
}
Status = Flash_norOspiCmdRead (config、cmd、addr、obj->numAddrBytes、dummyBits、 reg、numBytes); //行176。
我的意思是、根据 S28HS512T 的数据表、 8或7对于 166MHZ 应该更合理。 
谢谢