请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J784S4XEVM 主题中讨论的其他器件:TDA4VH
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我使用 J784S4-EVM、发现它有两个用于 MAIN 和 MCU 的以太网端口、我想检查 CPSW9G 是否支持 TDA4VH 的路由器模式。
BRS、
宁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我使用 J784S4-EVM、发现它有两个用于 MAIN 和 MCU 的以太网端口、我想检查 CPSW9G 是否支持 TDA4VH 的路由器模式。
BRS、
宁
您好!
[报价 userid="623649" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481259/j784s4xevm-tda4vh-ethernet-switch ]]我使用 J784S4-EVM 并看到它有用于 main 和 MCU 的两个端口以太网、我想检查 CPSW9G 是否支持 TDA4VH 的路由器模式。区别在于什么? 如果是、则没有两个以太网都是独立的。
您的意思是、从您的外部网络点来看、是 CPSW9G 充当交换机、可以将以太网数据包从一个外部物理端口转发到其他端口。
此致、
Sudheer
您好!
请再次检查并查看 tda4vh 有3个以太网接口
有、2个 CPSW2G 实例。 一个来自 MCU 域、另一个来自 Mani 域。
除了 CPSW2G、它还拥有 CPSW9G。
因此、如果我想像路由器一样使用 TDA4VH、我需要使用 CPSW9G 接口?
可以、因为它有8个外部端口可连接到外部网络。
此致、
Sudheer