This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:TDA4VH 以太网交换机

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481259/j784s4xevm-tda4vh-ethernet-switch

器件型号:J784S4XEVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我使用 J784S4-EVM、发现它有两个用于 MAIN 和 MCU 的以太网端口、我想检查 CPSW9G 是否支持 TDA4VH 的路由器模式。

BRS、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="623649" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481259/j784s4xevm-tda4vh-ethernet-switch ]]我使用 J784S4-EVM 并看到它有用于 main 和 MCU 的两个端口以太网、我想检查 CPSW9G 是否支持 TDA4VH 的路由器模式。

    区别在于什么? 如果是、则没有两个以太网都是独立的。

    您的意思是、从您的外部网络点来看、是 CPSW9G 充当交换机、可以将以太网数据包从一个外部物理端口转发到其他端口。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢 respone、

    我再次检查并看到 tda4vh 有3个以太网接口



    如果我想像路由器一样使用 TDA4VH、那么我需要使用 CPSW9G 接口吗?

    BRS、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请再次检查并查看 tda4vh 有3个以太网接口

    有、2个 CPSW2G 实例。 一个来自 MCU 域、另一个来自 Mani 域。
    除了 CPSW2G、它还拥有 CPSW9G。

    因此、如果我想像路由器一样使用 TDA4VH、我需要使用 CPSW9G 接口?

    可以、因为它有8个外部端口可连接到外部网络。

    此致、
    Sudheer