This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:如何计算每个 R5内核的性能?

Guru**** 2458800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472457/tda4aen-q1-how-to-calculate-performance-for-each-r5-core

器件型号:TDA4AEN-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好、亲爱的专家

在 TDA4EN 中有3个 R5内核(MCUSS R5 / MAIN R5/ WKUP R5)、总数量支持10k DMIPS

我尝试计算每个 R5内核的 DMIPS 量

请遵循 ARM 规格 和数据表

https://developer.arm.com/Processors/Cortex-R5

每个 R5内核在800MHz 下工作

因此、每个内核的 DMIPS (例如 R5 MCUSS):  

2.02 * 800M = 1.6K DMIPS?

是这样吗?

我感到困惑、如何计算总10K DMIPS?

谢谢你。

Gibbs

REF:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/957259/faq-tda4vm-dmips-calculation-for-cortex-r5f/3538079#3538079