This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:PVR 需要很长时间才能停止

Guru**** 2458800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476952/processor-sdk-j721e-pvr-takes-long-time-to-stop

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

工具与软件:

您好!

而关闭处理器需要5分钟时间来关闭单个服务。 我附上这张屏幕截图

实际上、当我使用下面的链接启用四路以太网后、会发生这个情况、

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1166334/faq-tda4vm-how-to-move-to-native-linux-driver-on-sdk-8-4-for-j7-and-dra8-devices?ReplyFilter=Answers&ReplySortBy=Answers&ReplySortOrder=Descending

在这里、我附加了启动和关闭电源的日志。

e2e.ti.com/.../power_5F00_off_5F00_log.txt

在此日志中、我们可以看到、在关闭电源时、几乎是最后一步、80秒正在等待完成其他一些服务。

此致、

Rejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎是 systemd 服务关闭来确认网络设备。
    您是否可以通过从 k3-j721e-common-proc-board.dts 禁用"cpsw9g_virt_macony"节点进行检查。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    很抱歉耽误您的时间太长。 我完成了上述设置、这纠正了我的问题。 但之后我发现我的四分位 eth 不工作。 我会格式化 SD 卡、并执行我之前执行的所有任务。 现在、系统可以正常工作。

    感谢您的支持。

    此致、

    Rejin