请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E 工具与软件:
您好!
而关闭处理器需要5分钟时间来关闭单个服务。 我附上这张屏幕截图

实际上、当我使用下面的链接启用四路以太网后、会发生这个情况、
在这里、我附加了启动和关闭电源的日志。
e2e.ti.com/.../power_5F00_off_5F00_log.txt
在此日志中、我们可以看到、在关闭电源时、几乎是最后一步、80秒正在等待完成其他一些服务。
此致、
Rejin