请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM67A 主题中讨论的其他器件: TDA4VM、 AM69A
工具与软件:
您好!
目前、我们正在评估使用 TDA4VM、AM67A 或 AM69A SoC 中的 C7x DSP 内核对电源转换器进行实时控制(开关频率为10kHz、周期= 100 µs)的可能性。 此控制将基于用 C 语言编写的定制模型预测控制(MPC)算法、以及一个 Simulink 模型、此模型将被编译为 C 语言代码以供部署。
有人能否100%确定地确认 C7x DSP 是否完全可用于运行定制用户代码(无论是用 C 语言编写还是从 Simulink 编译)、而没有任何限制或特殊的许可要求? 具体而言:
- 是否可以完全访问 C7x DSP 以独立于 AI 工作负载和 AI 框架(例如 TI AI 工具套件)运行自定义代码?
- 当用于非 AI 任务(例如实时控制或自定义算法执行)时、DSP 的资源是否存在任何限制或限制?
- 是否可以将 TDA4VM、AM67A 或 AM69A SoC 配置为运行实时控制算法、具有对 C7x DSP 的完全访问权限、同时确保不会受到其他处理工作负载(例如 AI、Linux 任务)的干扰?
此致、