This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:用于实时控制的 TDA4VM、AM67A 或 AM69A SoC - Simulink

Guru**** 2458730 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, TDA4VM, AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480228/am67a-tda4vm-am67a-or-am69a-soc-for-real-time-control---simulink

器件型号:AM67A
主题中讨论的其他器件: TDA4VMAM69A

工具与软件:

您好!

目前、我们正在评估使用 TDA4VM、AM67A 或 AM69A SoC 中的 C7x DSP 内核对电源转换器进行实时控制(开关频率为10kHz、周期= 100 µs)的可能性。 此控制将基于用 C 语言编写的定制模型预测控制(MPC)算法、以及一个 Simulink 模型、此模型将被编译为 C 语言代码以供部署。

 有人能否100%确定地确认 C7x DSP 是否完全可用于运行定制用户代码(无论是用 C 语言编写还是从 Simulink 编译)、而没有任何限制或特殊的许可要求? 具体而言:

  1. 是否可以完全访问 C7x DSP 以独立于 AI 工作负载和 AI 框架(例如 TI AI 工具套件)运行自定义代码?
  2. 当用于非 AI 任务(例如实时控制或自定义算法执行)时、DSP 的资源是否存在任何限制或限制?
  3. 是否可以将 TDA4VM、AM67A 或 AM69A SoC 配置为运行实时控制算法、具有对 C7x DSP 的完全访问权限、同时确保不会受到其他处理工作负载(例如 AI、Linux 任务)的干扰?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jorge。

    指定的专家不在办公室。他会回来给你,先生.感谢你的耐心。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    很抱歉这么晚才回复。 我在休假。感谢你的耐心。

    • AM67A 和 AM69A 限制对 C7x + MMA 的访问、从而阻止执行自定义代码。 您可以参阅数据表:

    深度学习加速器 C7x + MMA 保留用于执行 TI 提供的代码、不可用于 自定义代码。" (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am67.pdf 第8页)

    深度学习加速器 C7x + MMA 保留用于执行 TI 提供的代码、不可用于自定义代码( https://www.ti.com/lit/gpn/am69a、 第9页)

    • TDA4VM 允许对 C7x DSP 进行完全访问、以运行自定义代码。

    此致、
    Sivadeep