请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J721EXCPXEVM 主题中讨论的其他器件:TDA4VM
工具与软件:
尊敬的 TDA4VM 团队:
您能否检查 J721 CP 板是否能够通过分立功能支持 USB-C?
客户询问是否可以设计一个显示器来输出 TYPEC 端口、因为该端口也连接到 SERDES 端。
似乎只能使用以太网、PCIe、USB 等功能、但请确认是否可以使用显示(DP、DSI)功能进行操作。


谢谢。
此致、
插孔