This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:"(Error -2062 @ 0x0)无法停止器件"CCS 20我无法刷写 AM263P4评估模块

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477286/ccstudio-error--2062-0x0-unable-to-halt-device-ccs-20-i-cannot-flash-my-am263p4-eval-module

器件型号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:AM263P4

工具与软件:

我有一个 AM263P4评估模块 PCB #:PROC159E2。  我已将其连接到评估文档 PCB 编号:PROC148A。  我将一个 USB-C 插入支持电力输送的 USB-C 连接、当其插入和接通时、两个电路板上的 LED 均亮起。  我将 Micro USB 插入到 J13和我的笔记本电脑中。  我已安装 CCS 20、并正在尝试将"hello_world_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang"工程刷写到其中。  我全部编译(项目编译配置设置为"debug")且没有错误、然后我点击 debug/play 按钮以启动调试会话。  然后、我会看到以下错误:

Cortex_R5_0:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3344)  

我尝试过不同的线缆、不同的 USB 端口、重新启动设备、重置设备、重新启动计算机、但未成功。  当与使用与我所使用的电源线和电源相同的学院计算机一起使用时、评估板会闪烁并进入调试会话。  这让我相信这是 CCS 配置问题。   

此外、在这一情况发生后、我被卡在"虚假调试会话"中、电路板 LED 指示它处于调试会话中、CCS 将弹出"一个 Code Composer Studio 调试会话在进行中、按继续按钮以终止它并继续开始一个新的调试会话。" 或停止任何其他东西时、我应该立即加以更改。  我必须完全关闭 CCS 并对电路板进行下电上电才能退出任何状态。

关于从这里到哪里工作、您有什么想法吗?

谢谢!

Theo Kachelski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo:

    当前 SDK 最高仅支持 CCS v12.8.1。 对 CCS20的支持将包含在未来版本中。 在此之前、请将正式支持的 CCS 版本用于 AM263Px SDK。

    包含依赖项的版本说明: https://dev.ti.com/tirex/content/mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31/docs/api_guide_am263px/RELEASE_NOTES_10_01_00_PAGE.html

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我认为 CCS20的 SDK 支持与此错误无关。  这似乎是与电路板发生的 JTAG 通信错误。  正如我所说、该板可与不同的计算机配合使用(这意味着该板没有故障)、并可与其他计算机和我的电缆配合使用(这意味着 USB 电缆没有故障)。  此外、其他计算机也正常运行安装了此 SDK 的 CCS20。   

    有其他文章的错误代码-2062但具有不同的"@"地址。  这是一个-2062 @ 0x0、在下面的帖子中进行了讨论。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403389/ccstudio-error--2026-0-unable-to-halt-device 

    根据这篇文章、我应该查看本文档的器件挂起部分

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    "器件挂起" 部分提到"错误 0x80001820/-2062"、它与"器件保持在复位状态"部分中提到的我的-2062 @ 0x0略有不同。 由于此设备可以在不同的计算机上编程、因此我认为这不是"保持复位"或"挂起"问题。  

    我认为这仅仅是与器件上的 JTAG 的通信问题、但需要在此安排后续步骤。  该器件使用 Windows 规定的更新驱动程序"正常工作"、因此我认为这与 我的 CCS 配置或安装有关。 请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo:

    我不知道这是否适用于 CCS20、我最好不这么做、但遇到这样的情况时、工作/不工作之间的唯一因素变化是特定 PC 的 CCS、我会尝试新的工作区、这样就可以解决问题。 我想先尝试一下。

    根据您的描述、我认为这不是一个因素、但您应该验证该板的引导模式引脚是否设置为 DEVBOOT。 除非您在 PC 测试之间更改此设置、否则这应该不是问题。

    我当时在检查同一错误代码的几个线程、通常看来您需要了解一下电路板配置、因此如果它在一台 PC 上工作、请确保在出现问题的 PC 上设置了准确的硬件、并尝试新的工作区。 除此之外、我还想向其他专家咨询、以建议进一步的调试操作。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="525439" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477286/ccstudio-error--2062-0x0-unable-to-halt-device-ccs-20-i-cannot-flash-my-am263p4-eval-module "]

    .  然后、我会看到以下错误:

    Cortex_R5_0:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3344)  

    我尝试过不同的线缆、不同的 USB 端口、重新启动设备、重置设备、重新启动计算机、但未成功。  当与使用与我所使用的电源线和电源相同的学院计算机一起使用时、评估板会闪烁并进入调试会话。  这让我相信这是 CCS 配置问题。   

    [报价]

    尊敬的 Theo:

    您能否先尝试连接电源线、然后再连接 Micro USB JTAG 电缆、并告知我这是否可以解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且 CCS 20.0可能不支持类似的脚本 Load SBL、 因此、使用 CCS 可能有一些特定的问题、我们计划到2025年第二季度在 SDK 中添加 CCS 理论支持。