主题中讨论的其他器件:AM263P4
工具与软件:
我有一个 AM263P4评估模块 PCB #:PROC159E2。 我已将其连接到评估文档 PCB 编号:PROC148A。 我将一个 USB-C 插入支持电力输送的 USB-C 连接、当其插入和接通时、两个电路板上的 LED 均亮起。 我将 Micro USB 插入到 J13和我的笔记本电脑中。 我已安装 CCS 20、并正在尝试将"hello_world_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang"工程刷写到其中。 我全部编译(项目编译配置设置为"debug")且没有错误、然后我点击 debug/play 按钮以启动调试会话。 然后、我会看到以下错误:
Cortex_R5_0:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3344)
我尝试过不同的线缆、不同的 USB 端口、重新启动设备、重置设备、重新启动计算机、但未成功。 当与使用与我所使用的电源线和电源相同的学院计算机一起使用时、评估板会闪烁并进入调试会话。 这让我相信这是 CCS 配置问题。
此外、在这一情况发生后、我被卡在"虚假调试会话"中、电路板 LED 指示它处于调试会话中、CCS 将弹出"一个 Code Composer Studio 调试会话在进行中、按继续按钮以终止它并继续开始一个新的调试会话。" 或停止任何其他东西时、我应该立即加以更改。 我必须完全关闭 CCS 并对电路板进行下电上电才能退出任何状态。
关于从这里到哪里工作、您有什么想法吗?
谢谢!
Theo Kachelski