主题中讨论的其他器件:SysConfig、 AM620-Q1、AM623 、
工具与软件:
您好!
我正在查看一个基于 AM6254的定制设计。 我没有任何 TI SK 板、但我查看了许多文档和参考设计。 我有一个基于 MYIR 且上面有 AM625的电路板。 我对 DTS 进行了一些更改、并使用 SysConfig 来引用引脚和 GPIO 信息。
我一直在阅读"使用 AM625、AM623、AM625SIP、AM625-Q1、AM620-Q1系列处理器的定制电路板的硬件设计注意事项"(sprad05c.pdf)
我在第7.4.1.1节中找到了有关 DDR4的注意事项:
DDR 控制器和 DDR PHY 有大量参数需要配置。 使
配置中、提供了一个在线工具(SysConfig 工具)、用于生成供使用的输出文件
驱动程序。 从"Software Product"下拉菜单中选择"DDR Subsystem Register Configuration"、然后选择
所需的处理器。 此工具从 DDR 器件数据表中获取电路板信息、时序参数以及
IO 参数作为输入、然后输出驱动程序用于对 DDR 控制器和进行编程的头文件
DDR PHY。 然后、驱动程序启动完整的训练序列。
对我而言、这意味着我需要在 SysConfig 实用程序中进行一些具体编辑。 我不确定的步骤是如何在处理器上实现配置更改。
由于启动时需要 DDR4、我想知道是否需要特殊硬件或程序员向处理器写入信息、以便在启动操作系统之前进行这些更改。
有人能详细说明这个过程吗? 谢谢!