This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何部署 SysConfig 配置

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623, SYSCONFIG, AM625, AM620-Q1, AM625-Q1, AM625SIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471610/am625-how-to-deploy-sysconfig-configuration

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SysConfigAM620-Q1、AM623

工具与软件:

您好!

  我正在查看一个基于 AM6254的定制设计。  我没有任何 TI SK 板、但我查看了许多文档和参考设计。  我有一个基于 MYIR 且上面有 AM625的电路板。 我对 DTS 进行了一些更改、并使用 SysConfig 来引用引脚和 GPIO 信息。

我一直在阅读"使用 AM625、AM623、AM625SIP、AM625-Q1、AM620-Q1系列处理器的定制电路板的硬件设计注意事项"(sprad05c.pdf)

我在第7.4.1.1节中找到了有关 DDR4的注意事项:

DDR 控制器和 DDR PHY 有大量参数需要配置。 使
配置中、提供了一个在线工具(SysConfig 工具)、用于生成供使用的输出文件
驱动程序。 从"Software Product"下拉菜单中选择"DDR Subsystem Register Configuration"、然后选择
所需的处理器。 此工具从 DDR 器件数据表中获取电路板信息、时序参数以及
IO 参数作为输入、然后输出驱动程序用于对 DDR 控制器和进行编程的头文件
DDR PHY。 然后、驱动程序启动完整的训练序列。

对我而言、这意味着我需要在 SysConfig 实用程序中进行一些具体编辑。  我不确定的步骤是如何在处理器上实现配置更改。

由于启动时需要 DDR4、我想知道是否需要特殊硬件或程序员向处理器写入信息、以便在启动操作系统之前进行这些更改。

有人能详细说明这个过程吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我已将您的问题分配给我们的域名专家,请允许他们一些时间来与您联系。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、对于定制设计、您需要使用此处的 DDR 寄存器配置工具:  https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62x

    尽管此工具位于 SysConfig 域中、但它是比用于 MCU+ SDK 的 SysConfig 实用程序单独的工具。   

    DDR 配置工具向用户提取了 DDR 控制器/PHY 寄存器的许多详细信息。  您只需要输入 DDR 数据表中的系统和时序规格以及一些电路板 IO 信息(例如驱动强度和端接设置)、该工具将生成您内置到引导加载程序中的输出文件。  该工具中的自述文件链接提供了更多详细信息。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 由于某种原因,我没有收到关于这个答复的通知,我是出差的。 今天我又回到这个项目。   我会检查您的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心