请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625-Q1 主题中讨论的其他器件:AM6252、 TLV320AIC3106
工具与软件:
您好!
我正在检查用于驱动扬声器输出(8 Ω/4 Ω、最高15W)的编解码器和放大器。 使用 AM6252的 HMI 应用手册。
我为应用找到了 TAS5441请建议与 AM6252连接相同的编解码器、我可以使用 EVK 中使用的 TLV320AIC3106吗?
请针对上述规格提供建议。
提前感谢。
此致
Rajesh