This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:带有 AM6252的扬声器接口

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478214/am625-q1-speaker-interface-with-am6252

器件型号:AM625-Q1
主题中讨论的其他器件:AM6252TLV320AIC3106

工具与软件:

您好!

我正在检查用于驱动扬声器输出(8 Ω/4 Ω、最高15W)的编解码器和放大器。 使用 AM6252的 HMI 应用手册。

我为应用找到了 TAS5441请建议与 AM6252连接相同的编解码器、我可以使用 EVK 中使用的 TLV320AIC3106吗?  

请针对上述规格提供建议。

提前感谢。

此致

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我将把您的查询发送到我们的音频论坛、以便获得更好的支持。 如果您在一两天内未收到回复、请回复。

    无论您决定使用哪种编解码器、请验证是否提供了相同的 Linux 驱动程序。  

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh

    您可以在 EVM 上使用立体声编解码器。 对于处理器、您需要确认音频编解码器器件是否具有要连接的 RTOS 或 Linux 驱动程序。

    我们将查询移动到音频编解码器 BU 进行响应并提供了正确的器件型号。 您还可以查看 AM62D EVM、它具有少量附加编解码器、专为汽车音频应用而设计。

    AUDIO-AM62D-EVM 评估板|德州仪器 TI.com 

    谢谢。此致、

    Rahul Prabhu