This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:(Eagleye)如何减小 tisdk-adas-image ext4映像尺寸

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463464/tda4al-q1-eagleye-how-to-reduce-tisdk-adas-image-ext4-image-size

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:


您好、TI:

我们发现 tisdk-adas-image-j721s2-evm.rootfs.ext4大于 tisdk-base-image-j721s2-evm.rootfs.ext4
我们如何减小该图像的尺寸?

你还能解释 tisdk-edgeai-image.bb ,这些来源是什么意思?
或是否有介绍它的文件?

EDGEAI_STACK ="\
TI-vision-apps-dev \
ti-edgeai-firmware \
TI-tidl-dev \
edgeai-tiovx-kernels-dev \
edgeai-tiovx-modules-dev \
edgeai-tiovx-kernels-source \
edgeai-tiovx-modules-source \
edgeai-apps-utils-source \
edgeai-tiovx-apps-dev \
edgeai-tiovx-apps-source \

EDGEAI_STACK:append:ADAS ="\
TI-tidl-osrt-staticdev \
edgeai-gst-plugins \
"

当前大小如下所示
-rw-r--r-- 1 fihhtdc fihhtdc 7322260480一17 15:32 tisdk-adas-image-j721s2-evm.rootfs.ext4.
-rw-r--r-- 1 fihhtdc fihhtdc 893507584一17 15:32 tisdk-base-image-j721s2-evm.rootfs.ext4.

我们希望将 tisdk-adas-image-j721s2-evm.rootfs.ext4大小减小到小于1GB

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI:

    问题2:

    您还能解释一下以下库的用途吗?
    因为他们上面有"测试"或"CTS "一词,而且非常大,
    我们能否在不影响基本图形/视频/图像/摄像头功能的情况下删除它们? 以及如何修改?

    (例如 lib piglit/Vulkan-CTS/OpenGL-es-CTS)

    usr$ du -h ./--max-depth=3 | sort -rh | head -n 10.
    5.0G
    3.9G ./lib
    2.1G ./lib/piglit
    2.0G /lib/piglit/generated_tests
    696M /lib/vulkan-cts
    547M ./lib/vulkan-cts/vk-default
    411M。/包括
    345M ./二进制
    288M ./share
    247M ./lib/opengl-es-cts

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亲爱的专家

    是否有反馈?

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!我已将您的问题上报给我们的发展团队。 他们会向您提供信息。

    谢谢。此致

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    您的目标用例是什么?
    是否要使用深度学习(TIDL)、VPAC 和 DMPAC?

    请向我提供有关您的用例的详细信息
    我可以在 meta-edgeai 中提供更改以减小图像大小

    此致
    Rahul T R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul

    很抱歉迟到了回复

    这是一个"前置摄像头应用"、摄像头应为8M 或2M 像素。

    我认为 DMPAC 不是必需的、但 TIDL 和 VPAC 也需要、

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    需要使用 PSDK RTOS 进行 RTOS 端开发(适用于 TIDL、VPAC 等的 SW)
    在这种情况下、您可以使用基本映像本身来创建 SD 卡、然后按照以下文档进行操作
    以将 RTOS 组件构建和安装到 SD 卡

    2.入门—Processor SDK RTOS J721S2
    Vision Apps 用户指南:构建说明

    此致
    Rahul T R