This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:PROCESSOR-SDK-AM64X

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478063/processor-sdk-am64x-processor-sdk-am64x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

您好!

根据我从 I2C 配置中了解到的、主域可以使用 MCU 域 I2C 和唤醒域 I2C。

因此、我的问题是:

MCU 域 R-Core 能否访问 AM62Axx 中的主域 I2C?

因为 MCU 域中只有一个 I2C 模块、并且在在 MCU 域上运行的应用中还需要3个模块。  如果是、则表示方法、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    [quote userid="643501" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478063/processor-sdk-am64x-processor-sdk-am64x MCU 域 R-Core 能否访问 AM62Axx 中的主域 I2C?

    根据 TRM、我可以看到主域 I2C 中断可以路由到 MCU R5F。 因此、您将从 MCU 域访问主域 I2C。

    请参阅下图。

    [报价 userid="643501" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478063/processor-sdk-am64x-processor-sdk-am64x MCU 域中只有一个 I2C 模块、我的在 MCU 域上运行的应用还需要另外3个 I2C 模块。  如果是、则为如何、[/报价]

    请参阅使用主域 I2C0的 MCU+SDK 的 i2c、读取 MCU-r5fss0-0示例。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tushar 的回复、

    我在同一个表中还发现了 UART、CAN 和 SPI 中断、因此可以肯定地说 MCU 也可以访问所有这些中断吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我在同一表格中还找到了 UART、CAN 和 SPI 中断、因此可以肯定地说 MCU 也可以访问所有这些中断吗?

    可以、如果中断 映射表的上述主域模块具有与 MCU 内核连接的中断线、 这意味着这些模块可由 MCU 域访问。

    此致、

    Tushar