请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 工具与软件:
您好!
根据我从 I2C 配置中了解到的、主域可以使用 MCU 域 I2C 和唤醒域 I2C。
因此、我的问题是:
MCU 域 R-Core 能否访问 AM62Axx 中的主域 I2C?
因为 MCU 域中只有一个 I2C 模块、并且在在 MCU 域上运行的应用中还需要3个模块。 如果是、则表示方法、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
根据我从 I2C 配置中了解到的、主域可以使用 MCU 域 I2C 和唤醒域 I2C。
因此、我的问题是:
MCU 域 R-Core 能否访问 AM62Axx 中的主域 I2C?
因为 MCU 域中只有一个 I2C 模块、并且在在 MCU 域上运行的应用中还需要3个模块。 如果是、则表示方法、谢谢。
尊敬的 Mohamed:
[quote userid="643501" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478063/processor-sdk-am64x-processor-sdk-am64x MCU 域 R-Core 能否访问 AM62Axx 中的主域 I2C?根据 TRM、我可以看到主域 I2C 中断可以路由到 MCU R5F。 因此、您将从 MCU 域访问主域 I2C。
请参阅下图。

请参阅使用主域 I2C0的 MCU+SDK 的 i2c、读取 MCU-r5fss0-0示例。
此致、
Tushar
尊敬的 Mohamed:
我在同一表格中还找到了 UART、CAN 和 SPI 中断、因此可以肯定地说 MCU 也可以访问所有这些中断吗?
可以、如果中断 映射表的上述主域模块具有与 MCU 内核连接的中断线、 这意味着这些模块可由 MCU 域访问。
此致、
Tushar