请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
尊敬的 AM62团队:
我有一个关于 UART 模式引导的问题。
目前,我们的模块设置为主引导: EMMC,第二引导: UART。
我们在 EMMC 中有一个映像、当我们访问第二个引导 UART 以更改它时、在传输 X 调制解调器(SBL)文件时收到以下错误。

将"1st Boot to UART (第一次引导至 UART)"更改为"Xmodem (将同一文件传输至 Xmodem)"后、不会出现问题。
我们想知道造成这一问题的原因以及如何解决这一问题。
谢谢。
此致、Jack