This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:第二次引导 UART 错误

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477803/am62a7-2nd-boot-uart-error

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 AM62团队:

我有一个关于 UART 模式引导的问题。
目前,我们的模块设置为主引导: EMMC,第二引导: UART。
我们在 EMMC 中有一个映像、当我们访问第二个引导 UART 以更改它时、在传输 X 调制解调器(SBL)文件时收到以下错误。

将"1st Boot to UART (第一次引导至 UART)"更改为"Xmodem (将同一文件传输至 Xmodem)"后、不会出现问题。

我们想知道造成这一问题的原因以及如何解决这一问题。

谢谢。

此致、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    程序可能卡在 UART_uniflash 阶段1的某个位置、可以连接 CCS 调试器并加载 UART_uniflash 阶段1二进制符号以查看其卡滞位置、请尝试相同的方法并告诉我。

    此致、

    开会。