工具与软件:
尊敬的 TI:
为什么删除 dm 固件时 ISP 无法工作?
VPAC 似乎需要 DM 的接口。
您能告诉我、DM FW 中的哪个接口将用于 VPAC 和 ISP 吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
为什么删除 dm 固件时 ISP 无法工作?
VPAC 似乎需要 DM 的接口。
您能告诉我、DM FW 中的哪个接口将用于 VPAC 和 ISP 吗?
谢谢!
SDK 和固件版本信息:09.02.00。
当使用 A 内核 SDK 附带的 DM 固件时、ISP 模块可以正常工作。
A 内核 SDK 附带的 DM 固件路径:ti-firmware-builder/sdk_build_workarea/ti-firmware-builder-am62axx-evm-09_02_00_05/vision_apps/out/AM62A/R5F/release/vx_app_rtos_linux_mcu1_0.out。
目前、我们需要在 DM 内核上进行开发、但当我们使用 MCU SDK 的 DM 内核例程时、ISP 模块无法正常工作。 为了确保 ISP 模块正常运行、我需要根据 MCU SDK 向 DM 内核例程添加哪些配置?
您好!
Unknown 说:ISP (VPAC)驱动程序是 DM 固件的一部分、因为 ISP 驱动程序在 DM R5内核上运行。
目前、我们需要在 DM 内核上进行开发、但当我们使用 MCU SDK 的 DM 内核例程时、ISP 模块无法正常工作。 [报价]您是如何构建 DM 核心例程的?
则需要查看固件构建器的 sdk_builder 文件夹中的 makefile 文件。 让我在下周尝试获得更多信息。
谢谢你。
建中
尊敬的 WJ:
您需要使用 FW Builder 来编译 DM FW、
如果您需要在 DM 中添加自定义例程、您可以在 Vision 应用程序中将其添加到此处
main.c«mcu1_0«rtos«am62a«platform - processor-sdk/vision_apps - Unnamed repository;编辑此文件"destination "以命名存储库。
请参阅上述代码
这会创建 SCI 服务器、然后初始化 VPAC 驱动程序、TIOVX 等。
此致
Rahul T R