This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:为什么删除 dm 固件时 ISP 无法工作

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477482/sk-am62a-lp-why-isp-could-not-work-when-i-delete-the-dm-firmware

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的 TI:

为什么删除 dm 固件时 ISP 无法工作?

VPAC 似乎需要 DM 的接口。
您能告诉我、DM FW 中的哪个接口将用于 VPAC 和 ISP 吗?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 和固件版本信息:09.02.00。
    当使用 A 内核 SDK 附带的 DM 固件时、ISP 模块可以正常工作。
    A 内核 SDK 附带的 DM 固件路径:ti-firmware-builder/sdk_build_workarea/ti-firmware-builder-am62axx-evm-09_02_00_05/vision_apps/out/AM62A/R5F/release/vx_app_rtos_linux_mcu1_0.out。

    目前、我们需要在 DM 内核上进行开发、但当我们使用 MCU SDK 的 DM 内核例程时、ISP 模块无法正常工作。 为了确保 ISP 模块正常运行、我需要根据 MCU SDK 向 DM 内核例程添加哪些配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:

    ISP (VPAC)驱动程序是 DM 固件的一部分、因为 ISP 驱动程序在 DM R5内核上运行。

    目前、我们需要在 DM 内核上进行开发、但当我们使用 MCU SDK 的 DM 内核例程时、ISP 模块无法正常工作。 [报价]

    您是如何构建 DM 核心例程的?

    则需要查看固件构建器的 sdk_builder 文件夹中的 makefile 文件。 让我在下周尝试获得更多信息。

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用以下例程、使用 CCS 工具编译、但 ISP 模块不能正常工作。

    谢谢你。

    WJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WJ:

    您需要使用 FW Builder 来编译 DM FW、
    如果您需要在 DM 中添加自定义例程、您可以在 Vision 应用程序中将其添加到此处
    main.c«mcu1_0«rtos«am62a«platform - processor-sdk/vision_apps - Unnamed repository;编辑此文件"destination "以命名存储库。
    请参阅上述代码

    这会创建 SCI 服务器、然后初始化 VPAC 驱动程序、TIOVX 等。

    此致
    Rahul T R