请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6421 工具与软件:
尊敬的 e2e 团队:
此答案是指此票证。
e2e.ti.com/.../am6421-ethernet-ip-class-1-connection-gets-interrupted-by-class-3-connection
在 Kai 缺席的情况下、我测试了最新的补丁程序。 这是我得出的结果。
我通过向循环连接并行发送四个非循环请求(RPI = 1ms)对其进行了测试、所有请求的频率均为2-5Hz。 我们发现了两个错误:
错误行为1
EIP 连接断开、循环或非循环通信均无法进行。
- 错误仍然存在、直至 设备 重新启动。
错误行为2.
大约半个小时后、 每个连接都不再应答非循环请求。 最后,它不再可能再进行非循环通信。
- PLC 只能与一个器件通信。 其他请求因超时而中止。
- 几分钟后、非循环请求不再可行。 循环数据得到进一步交换。
我希望这些反馈有助于分析和改进行为。
提前感谢、
Andreas