This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:1级 EtherNet/IP 连接会被3级连接中断

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477257/am6421-ethernet-ip-class-1-connection-gets-interrupted-by-class-3-connection

器件型号:AM6421

工具与软件:

尊敬的 e2e 团队:

此答案是指此票证。
e2e.ti.com/.../am6421-ethernet-ip-class-1-connection-gets-interrupted-by-class-3-connection

在 Kai 缺席的情况下、我测试了最新的补丁程序。 这是我得出的结果。

我通过向循环连接并行发送四个非循环请求(RPI = 1ms)对其进行了测试、所有请求的频率均为2-5Hz。  我们发现了两个错误:

错误行为1

EIP 连接断开、循环或非循环通信均无法进行。

  • 错误仍然存在、直至 设备 重新启动。

错误行为2.

大约半个小时后、 每个连接都不再应答非循环请求。 最后,它不再可能再进行非循环通信。

  • PLC  只能与一个器件通信。 其他请求因超时而中止。
    • 几分钟后、非循环请求不再可行。 循环数据得到进一步交换。

我希望这些反馈有助于分析和改进行为。

提前感谢、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们现在正在开发一个更稳定的解决方案、一旦 补丁准备就绪、我就会告诉您。

    此致、
    Pourya