This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VPE-Q1:Linux shell:[失败]无法启动同步系统和硬件时钟。

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469234/tda4vpe-q1-linux-shell-failed-failed-to-start-synchronize-system-and-hw-clocks

器件型号:TDA4VPE-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS6594-Q1

工具与软件:

您好、  

构建 SDK Linux V10.1后可找到以下输出:
[失败]启动同步系统和硬件时钟失败。

1 -可能是什么问题?  
2-您能指导我在哪里进行调试吗?
3 -您能确认这不是 SDK Linux V10.1中的问题吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试安装/创建用于引导的 SD 卡?
    这是在定制电路板还是 TI EVM 上发生的?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy、  

    是的、这是定制板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否发现您的用例中存在此错误导致的问题?

    您也可以  

    您能否尝试安装/创建用于引导的 SD 卡?
    [报价]

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy、

    这是一个外部 NOR 闪存,但我已经尝试再次重建,安装和闪存,同样的问题发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 在 EVM 上重现了相同的错误消息。 这是否会导致此用例出现任何问题?
    或者、这个问题是关于我们为什么会看到这条消息吗?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy、  

    是的,你可以详细说明为什么我们看到这个消息?  
    我必须仔细检查这是否会导致我们这边出现问题  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将讨论我们为什么在内部看到这种情况。 一旦我们有反馈、我会给您回复。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy、  

    等你一下

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud:

    您的定制电路板上是否具有 RTC? 第一个怀疑是关于 RTC。

    如前所述、您的用例是否会受到此影响? 您能再次确认吗?

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy、

    RTC 是否集成在处理器中? 或者有哪些选项?

    此致、

    Mahmoud  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理器中是否集成了 RTC?

    或者什么是选项?

    PMIC 或外部 RTC。 我仍然无法回答此问题会对您的用例产生什么最终影响? 请您的系统专家为我们提供帮助吗?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我希望在等了九天之后能得到更详细的回应。

    您能否详细说明为什么会出现此错误?

    此外,我们能否在讨论中保持专业的基调?

    我欣赏您的见解、如果您还没有答案、我也能理解

    我这边:
    检查原理图和要求后、 在应用中使用 RTC、并将滤波电容器连接到 PMIC TPS6594-Q1中的 VOUT_LDOVRTC

    期待您的反馈
    Taha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taha

    如果答案没有提供任何信息、则表示歉意。 我还没有从开发团队那里获得有关此问题的详细更新信息。
    请允许我在下周结束。 感谢您的耐心。

    -基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taha

    这通常意味着 Linux 系统时间无法与 RTC 等硬件时钟同步。

    使用命令行(Linux)手动同步时钟:

    运行命令'hwclock -w'以将硬件时钟设置为当前系统时间。  

    运行命令'hwclock -s'将系统时间设置为硬件时钟时间。  

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy、

    非常感谢您的答复、  

    您能分享根本原因吗?

    此致、  

    Taha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为使用最新 SDK 时 EVM 不会出现此问题。 一旦收到内部团队的反馈、我就会回复。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy、

    那么、您是如何重现此问题的?

    - Taha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="640021" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469234/tda4vpe-q1-linux-shell-failed-failed-to-start-synchronize-system-and-hw-clocks/5663721 #5663721"]

    那么、您是如何重现此问题的?

    [报价]

    这在稍旧的 SDK 上可以看到。

    https://e2e.ti.com/e2eprivate/valeo/valeo-ep-automotive/f/valeo-scala3-jacinto-forum/1470377/tda4ape-q1-linux-shell-failed-failed-to-start-synchronize-system-and-hw-clocks

    我将继续上述主题中的对话。

    -基尔西