Thread 中讨论的其他器件:TPS6594-Q1
工具与软件:
您好、
构建 SDK Linux V10.1后可找到以下输出:
[失败]启动同步系统和硬件时钟失败。
1 -可能是什么问题?
2-您能指导我在哪里进行调试吗?
3 -您能确认这不是 SDK Linux V10.1中的问题吗?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、
构建 SDK Linux V10.1后可找到以下输出:
[失败]启动同步系统和硬件时钟失败。
1 -可能是什么问题?
2-您能指导我在哪里进行调试吗?
3 -您能确认这不是 SDK Linux V10.1中的问题吗?
提前感谢
您是否发现您的用例中存在此错误导致的问题?
您也可以
您能否尝试安装/创建用于引导的 SD 卡?
[报价]-基尔西
处理器中是否集成了 RTC?
否
或者什么是选项?
PMIC 或外部 RTC。 我仍然无法回答此问题会对您的用例产生什么最终影响? 请您的系统专家为我们提供帮助吗?
-基尔西
那么、您是如何重现此问题的?
[报价]这在稍旧的 SDK 上可以看到。
我将继续上述主题中的对话。
-基尔西