主题中讨论的其他器件:TIDM-02018、 LP-AM263、 SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在尝试在中配置我的编码器(EM1) universal_motorcontrol_am263x_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang_3phGaN 但是我没有成功。
我遇到了两个问题:
-
修改了之后 AM263_3phGaN_3Sc.syscfg 用于更改的最大位置 4000至40,000 并将"reset in maximum"(最大重置)设置为"reset in index"(索引重置)、更改将显示为保存在文件中。 但是、即使是重新构建之后、最大计数器也会保持在 4000个 和"reset in index"未应用。

-
该位置会在每次计时器中断时复位。 这可能是什么原因造成的? 如果我非常快速地移动编码器、位置将跳转到 3. 或者 3997 (顺时针)、然后再次复位为零。 几分钟后、计时器将再次停止重置位置。
我想指出这一点 EM1可与 F280025C 正常配合使用 而不会出现任何问题。
非常感谢您提供任何见解或建议!
谢谢!