工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在开始新的电路板设计并计划使用 TI EVM 设计文件来设计定制电路板。
如果您有任何建议、请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的电路板设计人员:
尊敬的电路板设计人员:
为了加快原型开发、更大限度地减少误差并减少工作量、您可以考虑重复使用 EVM 配套资料、这是一种很好的方法。
尽管建议重复使用 EVM 设计文件、但在重复使用时务必了解一些指南。 这些 指南如下:
设计注意事项
我们不认为我们的硬件平台(EVM)是参考设计。 它们是评估平台、可能并不代表正确的系统实施。 在许多情况下、我们的 EVM 在我们发布处理器进行制造之前便已进行了部分或完全设计。 这样做是为了在首批器件到手后便可使用硬件平台。 我们可能会在处理器启动和基准测试期间获悉新的器件要求。 在这种情况下、我们的硬件开发平台可能并未考虑到这些新要求。 因此、TI 希望客户在设计系统时仔细检查并遵循器件数据表、器件勘误表和 TRM 中定义的所有要求。
我们的硬件开发平台的设计并未涵盖辐射发射、噪声敏感性、热管理等特定系统要求
EVM 与数据表:如果您看到 TI EVM 和数据表之间的差异、建议遵循数据表。
EVM 链接
https://www.ti.com/tool/TMDS62LEVM
工具版本
对于 AM62L EVM 设计、我们使用以下 CAD 软件:
以下是用于 E1和 E1-1设计的工具版本的详细信息。
原理图条目- OrCAD 捕获 CIS 17.4
PCB 布局 - Cadence Allegro 17.4 (文件将降级至17.2)
此致、
Sreenivasa