请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E 工具与软件:
您好!
我有疑问。 当我在远程处理器中使用裸机或 RTOS 进行 IPC 通信时、是否需要使用此恶意软件在 Linux OS 中启动进行 IPC 通信。 是否可以在没有固件支持的情况下与 Linux OS 和远程处理器(R5)建立 IPC 通信。 我将 J721E 通用处理器板与 SDK 8.06配合使用。
此致、
Rejin