This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:它是否需要远程处理器固件

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476902/processor-sdk-j721e-is-it-needed-the-remote-processor-firmware

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

工具与软件:

您好!

我有疑问。 当我在远程处理器中使用裸机或 RTOS 进行 IPC 通信时、是否需要使用此恶意软件在 Linux OS 中启动进行 IPC 通信。 是否可以在没有固件支持的情况下与 Linux OS 和远程处理器(R5)建立 IPC 通信。 我将 J721E 通用处理器板与 SDK 8.06配合使用。

此致、

Rejin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:

    否。如果没有固件支持、则无法进行 IPC 通信。

    当我使用远程处理器中的裸机或 RTOS 进行 IPC 通信时、是否需要使用此固件来启动 Linux 操作系统中的 IPC 通信。 [报价]

    是的、需要在 A72内核上启动 Linux 操作系统。

    此致

    Tarun Mukesh