工具与软件:
大家好、我使用 SRV 摄像头示例实现了 SRV 功能。
校准已完成、并且已验证 SRV 功能是否正常工作。
但是、我想将 TI 提供的 CAR 模型更改为我公司的机器人图像。
如果您现在看一下模型、就会发现有.pod 文件和.bmp 文件。
我本来想我可以修改这部分、所以我查找了数据、但在 TI 中、.pod 文件是我以前使用的文件格式、因此我看到的答案建议使用不同的方式。
但这对我帮助不大。
您能否解释更改车型所需的程序?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我使用 SRV 摄像头示例实现了 SRV 功能。
校准已完成、并且已验证 SRV 功能是否正常工作。
但是、我想将 TI 提供的 CAR 模型更改为我公司的机器人图像。
如果您现在看一下模型、就会发现有.pod 文件和.bmp 文件。
我本来想我可以修改这部分、所以我查找了数据、但在 TI 中、.pod 文件是我以前使用的文件格式、因此我看到的答案建议使用不同的方式。
但这对我帮助不大。
您能否解释更改车型所需的程序?
谢谢。
您好、Rao
我已经参考了本文档。
但它没有多大帮助。
我在搜索过程中找到了一个很好的文档来解决此问题。
e2e.ti.com/.../TI_5F00_MeshGen_5F00_v2.pdf
我从开源网站下载了所需的3D 汽车模型、并将其转换为 POD 文件。
结果成功转换为 POD 文件。
但是、获取纹理文件并不容易。
即使没有纹理文件、我也不认为它会影响我的工作、因此我忽略了它并继续进行。
下图是一张已通过免费下载3D 模型转换为 POD 文件的图像。

您已将默认指定的 Sedan_generic.pod 的 pod 文件更改为生成的 pod 文件。
因此、在运行 srv_camera 示例时、我无法看到下面所示的汽车形状。

问题是:转换 POD 文件是否错误?
或者是因为我没有纹理文件吗?