This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何更改 SRV 摄像头示例车辆型号

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474832/tda4vh-q1-how-to-change-srv-camera-example-vehicle-model

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

大家好、我使用 SRV 摄像头示例实现了 SRV 功能。

校准已完成、并且已验证 SRV 功能是否正常工作。

但是、我想将 TI 提供的 CAR 模型更改为我公司的机器人图像。

如果您现在看一下模型、就会发现有.pod 文件和.bmp 文件。

我本来想我可以修改这部分、所以我查找了数据、但在 TI 中、.pod 文件是我以前使用的文件格式、因此我看到的答案建议使用不同的方式。

但这对我帮助不大。

您能否解释更改车型所需的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细说明;我们将与团队核实并回复。 但是、由于美国的公共假日(2月17日)、该回复将延迟。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此期间、建议查看--> https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1306883/j721excpxevm-tda4vm-app_srv_camera-fails-to-replace-car-model-pod/5009377?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pod%2520srv#5009377

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao

    我已经参考了本文档。

    但它没有多大帮助。

    我在搜索过程中找到了一个很好的文档来解决此问题。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_MeshGen_5F00_v2.pdf

    我从开源网站下载了所需的3D 汽车模型、并将其转换为 POD 文件。

    结果成功转换为 POD 文件。

    但是、获取纹理文件并不容易。

    即使没有纹理文件、我也不认为它会影响我的工作、因此我忽略了它并继续进行。

    下图是一张已通过免费下载3D 模型转换为 POD 文件的图像。



    您已将默认指定的 Sedan_generic.pod 的 pod 文件更改为生成的 pod 文件。

    因此、在运行 srv_camera 示例时、我无法看到下面所示的汽车形状。



    问题是:转换 POD 文件是否错误?

    或者是因为我没有纹理文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须将您的问题提交给我们的 GFX 支持团队以提供反馈。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试在没有 POD 文件的情况下运行 SRV 演示? 您应该能够得到一个输出、显示没有渲染模型的环绕视图环境。 请告诉我结果。

    POD 文件是特定于 IMG 的格式、您能否解释转换为 POD 文件所用的过程?

    谢谢!
    Sarabesh S.