This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:AFE79xx 的串行器/解串器速率范围

Guru**** 2951260 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1485831/afe7900evm-serdes-rate-ranges-for-afe79xx

器件型号:AFE7900EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE7900、 AFE7950

工具与软件:

您能否确认以下信息?

AFE79xx 的串行器/解串器速率范围(视为 P/N - AFE7900)

AFE7900数据表(第7.3.7条)指出、串行器/解串器具有以下速率:

-全速率18.5 - 29.5 Gbps

-半速率9.25 - 16.25 Gbps

-四分之一速率4.625至8.12 Gbps

- 1/8速率2.375至4.062 Gbps

- 1/16速率1.1875至2.031 Gbps

 

1/8比率和1/16比率混淆了我们、因为:

1)在 AFE7900数字电气特性数据表(第6.8条)中、串行器/解串器位速率仅有3个范围:

-全速率19至29.5 Gbps

-半速率9.5至16.25 Gbps

-四分之一速率4.75至8.125 Gbps

2)图7-106显示了每个串行器/解串器块(4Tx/4Rx)对于4Tx 和4Rx 通道都有自己的通用 PLL、并且每个通道的 PLL 分频器只能是1、2或4;VCO PLL 范围(第7.3.7.4条)为19.5GHz 至32.5GHz、因此可以清楚地实现四分之一速率、但没有关于1/8速率和1/16速率的信息。

AFE79xx 配置指南(第3.1条)中 第20页):"每组 STX/SRX 之间有1/2/4/8的每通道分频器"、这意味着 PLL 也有8分频、如果是、那么我们猜到就能实现1/8分频、但仍无关于1/16分频的信息

4) 4)我们尝试在 Latte iGui 中进行配置、看看配置的速率是否合适、似乎确实支持低至1.1875Gbps 的速率。

 

我们的问题如下:

1) 1) AFE7900究竟支持哪些串行器/解串器速率(JESD 器件之间的比特率)?

2) 2)这是否适用于整个 AFE79xx 系列、或者它是否会从 P/N 变为 P/N? (例如、AFE7900支持的速率与 AFE7950支持的速率不同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wan:

    AFE79xx 系列具有相同的支持 SerDes 范围、如下所示。 在下一次数据表更新中、我们将修复这些表格、以匹配以下范围。

    此致、

    David Chaparro