Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7950
Thread 中讨论的其他器件:AFE7900、 AFE7950
工具与软件:
您能否确认以下信息?
AFE79xx 的串行器/解串器速率范围(视为 P/N - AFE7900)
AFE7900数据表(第7.3.7条)指出、串行器/解串器具有以下速率:
-全速率18.5 - 29.5 Gbps
-半速率9.25 - 16.25 Gbps
-四分之一速率4.625至8.12 Gbps
- 1/8速率2.375至4.062 Gbps
- 1/16速率1.1875至2.031 Gbps
1/8比率和1/16比率混淆了我们、因为:
1)在 AFE7900数字电气特性数据表(第6.8条)中、串行器/解串器位速率仅有3个范围:
-全速率19至29.5 Gbps
-半速率9.5至16.25 Gbps
-四分之一速率4.75至8.125 Gbps
2)图7-106显示了每个串行器/解串器块(4Tx/4Rx)对于4Tx 和4Rx 通道都有自己的通用 PLL、并且每个通道的 PLL 分频器只能是1、2或4;VCO PLL 范围(第7.3.7.4条)为19.5GHz 至32.5GHz、因此可以清楚地实现四分之一速率、但没有关于1/8速率和1/16速率的信息。
AFE79xx 配置指南(第3.1条)中 第20页):"每组 STX/SRX 之间有1/2/4/8的每通道分频器"、这意味着 PLL 也有8分频、如果是、那么我们猜到就能实现1/8分频、但仍无关于1/16分频的信息
4) 4)我们尝试在 Latte iGui 中进行配置、看看配置的速率是否合适、似乎确实支持低至1.1875Gbps 的速率。
我们的问题如下:
1) 1) AFE7900究竟支持哪些串行器/解串器速率(JESD 器件之间的比特率)?
2) 2)这是否适用于整个 AFE79xx 系列、或者它是否会从 P/N 变为 P/N? (例如、AFE7900支持的速率与 AFE7950支持的速率不同)